This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115:使用 ADC 读取24V 传感器

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS125H01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1413780/ads1115-24v-sensor-read-with-adc

器件型号:ADS1115
主题中讨论的其他器件:ADS125H01

工具与软件:

您好!

我找不到适合我的应用的 IC、因此决定打开该主题。 我想为我的 MCU 读取使用 ADC 的0-24V 传感器输出。 是否有建议的 IC 来读取最大24V 的模拟电压以将其转换为 I2C?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gorkem:

    我们没有可直接测量0-24V 电压范围内电压的 ADC。

    我们最高电压的部件是 ADS125H01、它可以测量 高达±15.5V 的绝对输入范围或 高达±20V 的差分输入范围。

    一种可能的解决方案是在传感器输出端使用电阻分压器网络、使信号电压降至 ADC 的可接受输入范围内(通常为0-5V)。

    此致、

    天使

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rodriguez:

    我需要在 MCU 和传感器输出之间实现隔离或保护、所以我想问 ADC。 感谢您的答复。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gorkem:

    下面是可用隔离 式 ADC 产品系列的链接:隔离式 ADC 产品选择|德州仪器 TI.com

    此致、

    天使