This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4122:CLKOUP/M 处于复位模式

Guru**** 2525510 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1411838/ads4122-clkoutp-m-in-reset-mode

器件型号:ADS4122

工具与软件:

嗨、团队:

我是否能够知道应用复位时的 CLKOUT 行为?

当 RESET 引脚为高电平时、该 IC 是否仍会使用缓冲器从 CLKP/M 输出时钟到 CLKOUT/M?

2.应用软件复位(通过寄存器)时、CLKOUP/M 会受到影响还是会发生变化?

此致、
Yuto Kitamura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto:

    我可以为您检查、请给我几天的时间回复、因为我需要在实验室工作台上对此进行设置并手动进行检查。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto:

    是的、输出时钟仍在运行、RESET 引脚被拉高或通过 SPI 接口

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Rob

    谢谢! 那么、缓冲器规格将会如何呢? 如果复位、所有寄存器都将初始化、那么即使在复位前缓冲区强度设置为1、缓冲区强度也会默认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto:

    很抱歉耽误您的时间、是的、正确。 器件其余部分将所有寄存器清除为默认状态。

    此致、

    Rob