This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L11:带有 INA851的 ADS127L11 -需要双极配置方面的帮助

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS127L11, INA851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1413617/ads127l11-ads127l11-with-ina851---need-help-with-bipolar-configuration

器件型号:ADS127L11
主题中讨论的其他器件:REF6041INA851

工具与软件:

您好!

在 使用 INA851以双极配置连接 ADS127L11时、我需要一些帮助。 我想将 INA851连接到+/- 15V、将 ADC 连接到+/- 2.5V。 在另一个主题中、工程师发布了以下 pic、这样会有所帮助、但没有说明如何通过此设置连接仪表放大器。 我是不是将 ADC 的常见输出电压直接引入放大器? 那么该基准(REF6041)的情况会如何(在下图中)? 这是否意味着 ADC 的输入信号只能从-2.5V 变为+1.596V? 我是否需要将仪表放大器钳位至这些电压? 我是否也可以将此参考用于仪表放大器? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zane、

    欢迎来到 TI E2E 社区。

    INA851数据表中的图9-9展示了使用5V 单电源时 INA851和 ADS127L11之间的建议连接。  下面是支持+/-2.5V 电源所需的配置。

     由于使用双极+/-2.5V 电源、INA851的 VOCM 输入可连接到 ADS127L11 VCM 引脚、也可以直接接地。  根据数据表、ADC 的输入信号将被+/-2.5V 电源限制:

    此基准设置+/-4.096V 的最大差分输入电压、其中 Vin-diff =+4.096V (AINP=+2.048V、AINN=-2.048V)、Vin-diff =-4.096V (AINP=-2.048V、AINN=+2.048V)

    是的、INA851上的钳位电压引脚应连接到+/-2.5V 电源。

    如果需要、您可以使用4.096V 基准在系统中进行额外的信号调节。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:  

    非常感谢您的帮助! 我还有 几个问题。

    1.) 如果我要为-2.5V 和+2.5V 电源轨使用极其稳定的线性稳压器(1uV RMS 噪声)、那么为 REFP 和 REFN 输入使用 基准有什么好处、或者可以将这些电源轨直接连接到基准引脚吗? 而我的信号将只从-2.5V 变为2.5V、因此我猜我可以使用低基准电压范围、这意味着我需要连接一个2.5V 基准、或者将-2.5V 连接到 REFN、GND 连接到 REFP?  

    例如、如果不使用专用基准 IC、我会将-2.5V 电源轨连接到 REFN、将 GND 连接到 REFP 以生成2.5V 电压

    如果使用专用基准 IC、我会获得此 IC 的2.5V 版本、并将负极引脚连接到 REFN、将正极引脚连接到 REFP、基本上可以执行相同的操作

    是这样吗?

    2.) 我是否需要在某些图纸中将3欧姆电阻器连接到 VDD1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zane、

    是的、您可以使用低噪声 LDO 作为基准。  取决于您的精度要求。  大多数 LDO 的误差仅在1%到3%以内、有些误差更高。  大多数基准的精度为0.1%或更高、而且基准具有非常详细的温度漂移和长期漂移规格、而 LDO 不提供这些规格。

    如果使用2.5V 基准、则可以将 REFN 连接到-2.5V 并将 REFP 接地、或将 REFN 连接到接地并将 REFP 连接到+2.5V、任何一种都可以正常工作。

    是的、为获得最佳性能、我们建议为 AVDD1引脚添加串联的3 Ω 电阻器、如数据表的图9-1所示。   

    此致、
    Keith