This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1256:输入多路复用器循环

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1413476/ads1256-input-multiplexer-cycling

器件型号:ADS1256

工具与软件:

您好!


我使用的 ADS1256具有以下参数:

- 7.68 MHz 时钟

- 1 MHz SCLK

-缓冲器打开

-自动校准打开

- PGA = 2

-数据速率15 SPS


根据数据表第20页循环遍历输入时、我看到两种不同的模式:

1 - DRDY 在 WAKEUP 命令(0xFF)开始时变为高电平、如图19所示



2 -在 SYNC 命令(0xFC)期间、DRDY 提前变为高电平



这两个图形大致交替。


您能告诉我不同行为的重要性和原因吗?

读数我似乎是不受影响,但我想确认我没有错过任何东西。


谢谢!

Teresa


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Teresa Aigner、您好!

    对于每种情况、DRDY 下降至低电平的时间是否相同? 或者它们是否不同? 您能否测量多个时间差(从一个 DRDY 高电平到低电平转换到下一个)、并在此处报告这些结果?

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryan:

    感谢您的观看。

    它们是不同的--对于场景

    1) 0.040低/ 66.833 ms 高、对于

    2) 0.029低/ 66.844高

    因此、两者的总计值为66.873ms。

    Teresa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Teresa Aigner、您好!

    如果连续 DRDY 转换(即从一个 DRDY 高电平到低电平转换到下一个 DRDY 高电平到低电平转换)之间的时间相同、则无需担心。

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了,谢谢你们帮我清理!