This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8740H:输入和输出 HART 电路问题

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8740H, TIDA-060020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1413284/dac8740h-input-and-output-hart-circuit-question

器件型号:DAC8740H
主题中讨论的其他器件: TIDA-060020

工具与软件:

TIDA-060020 是输入场景的基准电路、而 TIDA-01504是 输出配置的基准电路。  我的任务可能是实施这两项措施、以极大地提高客户灵活性。  话虽如此、是否建议使用两个单独的 DAC8740H 来实现此目的?  只要不同时使用输入和输出电路、是否可以和/或建议我们使用单个 DAC8740H?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、


    在这些系统中、您只能使用 DAC8740H 中的一个进行通信。 DAC8740H 中内置有载波检测和请求发送信号功能、可避免数据冲突。 此外、HART 是一种命令/响应协议、因此控制器会发送命令、然后发送器会发送响应。 这还有助于保持通信有序。

    DAC8740H 数据表中提供了有关如何实现 HART 的信息、但以下链接中提供了更多信息、即 HART 协议基本指南。

    https://www.ti.com/lit/an/slaaeh0/slaaeh0.pdf

    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一些说明性问题。

    • 上面提供的任一电路配置(模拟输入或模拟输出)是否与主/从数字通信方案有任何关系?
    • 我的应用是从属/执行器器件的应用。  我从主控/PLC 获得4个-20mA 输入(目标)、并向主控/PLC 提供4个-20mA 输出(位置)  您建议将哪种4 -20mA 连接与 HART 调制解调器配合使用?  这很重要吗?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、


    您所描述的内容似乎与模拟输入模块(TIDA-060020)类似。 在该设计中、输入模块测量电流且该测量设置一个传动器。 平均电流表示控制器发出的主要变量、HART 信号叠加在电流上。 在 TI 设计中、输入模块仅显示 ADC 来测量阻性负载、但您会添加某种 DAC 来控制传动器。 我假设控制器只是向电阻负载发送4 -20mA 信号。

    在该设置中、输入模块发送和接收 HART 信号、这些信号从电阻器容性耦合到 DAC8740H、如 设计说明的图2所示。 您将有一个测量电阻两端电压的微控制器作为主要变量、然后您将使用一个 DAC 来设置传动器。


    Joseph Wu