This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3152:输出

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3152

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1407620/dac3152-output

器件型号:DAC3152

工具与软件:


最近、我们公司使用 DAC3152设计激光器、在测量 DAC CLK (来自 FPGA 的 LVDS 数据)后、它没有输出。
FPGA 的数据输出为8:1、上升沿4位+下降沿4位的组合、对齐时钟的 oserdes serclk 300m 和1/4 serclk。
您能否帮助分析问题所在并从中找出原因。
我已经完成了 e2e.ti.com/.../RF_5F00_driver.pdffollowing测试、AVDD 3.3V 为3.25V、DVDD1.8V 实际上为1.76V、睡眠上拉电阻为100K。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    dac3152没有输出,为什么我喜欢?代理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据数据表、输出需要拉高至3.3V 才能获得输出。

    请尝试以下操作。 移除 R126和 R127并在每侧放置一个50欧姆电阻、连接3.3V 电压。  

    请参见下图。

    此外、根据数据表建议、BIASJ 引脚上的电阻器也需要调整为960 Ω。

    请参见下文。

    将 R139更改为0 Ω 并将 R171从820 Ω 更改为960 Ω。

    谢谢!

    Rob