This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:AD7793BRUZ 的替代产品

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1413250/ads1220-alternative-to-ad7793bruz

器件型号:ADS1220

工具与软件:

尊敬的 DC 团队:
AD7793BRUZ 的替代产品是什么? CrossRef 根据 ADI 的卷盘尺寸建议不同的器件!??

AD7793BRUZ       -> ADS1220IRVAR

AD7793BRUZ-reel -> ADS1219IRTER

BR Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josef Alt:

    您能否通过在主题跟踪工具包的"备注"部分中发布客户名称来帮助我们跟踪此机会?

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Josef、

    这两个 ADC 都是 ADI 器件的合适替代品。 但是、我向客户建议使用 ADS1220。 我将针对系统中的两个器件更新此建议以供将来参考。 如 Bryan 所述、请将客户名称添加到备注部分、以帮助我们跟踪此机会。

    此致、

    Jiyah