This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] ADS1298R:如何设置导联脱落比较器阈值?

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1413970/faq-ads1298r-how-are-the-lead-off-comparator-thresholds-set

工具与软件:

在 ADS129x 系列中、4位 DAC 用于设置正负通道输入的导联脱落检测阈值。 DAC 设置配置为写入 LOFF 控制寄存器中的 COMP_TH[2:0]。 阈值电压是相对于总模拟电源电压的并标准化为 AVSS。

例如、当 COMP_TH[2:0]= 000b 时:

正阈值 = 0.95 *[AVDD - AVSS]+ AVSS

负阈值 = 0.05 *[AVDD - AVSS]+ AVSS

  

指向 BIOFAQ 主页的链接

本文适用于 ADS1191、ADS1192、ADS1291、ADS1292、ADS1292R、 ADS1294、ADS1294R、ADS1296、ADS1296R、ADS1298、 ADS1298R、ADS1299-4、ADS1299-6和 ADS1299。