This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC131M03:三相电压测量

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC131M03

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1414333/amc131m03-3-phase-voltage-measurement

器件型号:AMC131M03

工具与软件:

您好!

我们目前正致力于将 AMC131M03设计到设计中、目的是在单个三相电路上测量3个桥臂的每个电压(无需测量电流)。  乍一看、这似乎足够简单、因为3个线路电压每一个都有一个分压电阻器网络、并使用中性点作为全部三个线路的通用负极连接点。



然而、进一步深入探究数据表后、第9.2节专门针对使用单个 AMC131M03测量三相电路的多个桥臂提出了一条警告、指出这可能会发生损坏。



这是否仅仅是因为  图9-4中所述的特定应用涉及电流测量分流电阻器、该电阻器处于电源电压电位?  如果我们将所有三相电压桥臂从足够的分压器中下降、以便将电压置于 ADC 输入的输入范围内、是否有任何原因不应在单个 AMC131M03上测量全部3个电压相位?



谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:

    主要原因是您所说的。  如果使用同一器件测量电流、则只能测量同相的电压。  使用方法应该没问题、唯一的潜在风险是对多根中性线和中性线进行接线、并对其中一个相位的接线进行接线。

    您能否提供一些有关您的应用的详细信息?  您计划使用什么来测量每个相位上的电流?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、萨利赫、

    感谢您确认数据表警告的原因。  在我们的应用中、我们将 通过电流互感器从不同单位获取电流测量读数。

    祝您愉快!