This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4950:关于符号扩展位处理

Guru**** 2695575 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1413186/afe4950-about-the-sign-extension-bits-dealing

器件型号:AFE4950

工具与软件:

大家好、在这里、

  我们在 PPG like 场景中使用 afe4950作为 Out afe。 并且我们启用了 DRE 模式。

  现在、我们开始计算 FIFO 数据存在问题、  

  我们使用 AFE 驱动由 LED 构成的 TOSA、并捕获由 PD 构成的 ROSA 的电流。

  TOSA 与 ROSA 之间的连接是我们的光纤传感器。 来采集 振动信号。

  在某些情况下、当我们断开 TOSA 和 ROSA 之间的光纤传感器时。 即使 IOFFDAC_AACM_READ_LOOP1 恢复相同、FIFO 读数始终保持不同。 我的意思是、当传感器与 TOSA 和 ROSA。Ω 断开连接时、应该没有电流进入 TIA。 相同的  IOFFDAC_AACM_READ_LOOP1 表示 DAC_LED 向 TIA 注入相同的电流。 我的问题是  

1) 1)为什么在我们重新连接和断开传感器与系统的连接后 FIFO 数据发生更改  

2) 2)根据问题1、我们可以看到 FIFO 读取达到0x000000并快速跳转到0xFFFFFFFF 时执行了一个步骤。 这实在不合理

3) 3)似乎我们在 DRE 模式下错误地设置了符号扩展位、但我们无法修复代码。

4)我们已经打印了比特23-21的 FIFO 读数,我们可以看到0x0,0X1 0x2 0x3 0x4 0x5 0x6 0x7 ,而在表7-9只是定义 0B000 0B111 0B001 0B110

在 OUT 应用、传感器不会从 TOSA 和 ROSA 断开,所以我们不需要启用 DAC_AMB。启用或禁用 DAC_AMB 不会对跳转步骤做任何好的事情,

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您发帖。

    您能否共享 AFE4950的寄存器配置? 我们将在下周晚些时候讨论这些问题。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好-由于此器件受 NDA 控制、因此我会通过电子邮件与您联系并关闭此主题。 谢谢你。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Quin:

    我上周向您个人资料中的电子邮件地址发送了一封电子邮件。 您收到电子邮件了吗?

    我会保存您的回复并从此主题中删除这些帖子。 请通过电子邮件进行跟进。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我回复电子邮件。 您能看到回复吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的-谢谢!