This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A02:ADS131A02IPBSR:POR (パワーオンリセット μ s)について

Guru**** 2455300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1411199/ads131a02-ads131a02ipbsr-por

器件型号:ADS131A02

工具与软件:

こんにちは。TI カスタマーサポートセンター様支持
ADS131A02IPBSRについての質問です。μ A
動作中に意図せず、PORが実行されることがあります。μ A
POR (パワーオンリセット)が実行される要因に関して、外的要因も含めて可能性のある項目は何がありますでしょうか。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好?? ??、

    这是一个英文论坛、请以英文发布您的问题、以帮助我们为您提供帮助?

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉。 我将用英语重新发布。
    您好、尊敬的 TI 客户支持中心
    我有关于 ADS131A02IPBSR 的问题。
    有时、在运行期间 POR 会意外执行。
    哪些可能的因素(包括外部因素)可能导致执行 POR (上电复位)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好?? ??、

    当电源电压降至最小电源电压以下时、将触发 POR。

    因此、如果您在电源上消耗过多电流、这可能会导致触发 POR。 当然也可以关闭电源

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Bryan。
    为了确认您的答案、使用"电源电压"是指"AVDD"还是"lOVDD"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好?? ??、

    如果任一电源降至 POR 阈值以下、则会触发 POR、该阈值对于 IOVDD 为~1.3V、对于 AVDD 为~2.2V。 请注意、这些是典型值、并且可能会随温度等而变化

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。
    除了低电源电压之外、是否有任何其他可能导致 POR 的因素?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好?? ??、

    POR 电路用于检测电源是否仍然有效、因此任何可能导致电源电压降至 POR 阈值以下的东西或电源完全关闭都可能触发 POR。

    -Bryan