This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J90:IDLE_MODE 寄存器位表示什么?

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1410000/ads52j90-what-does-the-idle_mode-register-bit-represent

器件型号:ADS52J90

工具与软件:

 IDLE_MODE 寄存器设置为1后芯片将如何传输 BC50H?CGS 和 ILA 阶段之后的 JESD 接口是否会将来自数据传输阶段的数据替换为 BC50H? 或者加电 JESD 数据端口是否发送 BC50H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     当  IDLE_MODE 设置为1时、来自传输阶段的数据将被 BC50H 替换

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     当我使用测试模式时(如图所示)、JESD 链路可以正常传输这些测试模式、但当我将测试模式设置为0并将 IDLE_MODE 设置为1时、JESD 的数据传输阶段似乎会传输 ADC 采样数据、这是正常的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、有没有任何进展

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我相信以前你能够  通过设置 IDLE_MODE 到1获得 BC50H。 现在发生了什么变化? 如果您能够接收测试模式、则链路工作正常。 "你在担心什么?" 您的应用是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我把 IDLE_MODE 设置为1并且 FPGA 的 JESD 内核复位时、也就是说当它不工作时、我可以发送 BC50H;当 JESD 完成所有过程并进入数据传输阶段时、传输的数据似乎是 ADC 采样数据、这就是为什么我要问何时传输 BC50H、这种现象是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在建立 JESD 链路之前使用此模式。 如果我们要在所有通道上发送初始 BC50模式。