This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12J4000EVM:双极性支持

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12J4000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1414496/adc12j4000evm-dual-polarity-support

器件型号:ADC12J4000EVM

工具与软件:

我想问一下 ADC12J4000EVM ADC 是否可以支持双极性。 换句话说、它是否可以接受负的交流值?

另外关于输入范围、我们提到它支持0.725V p.p、这是否意味着信号可以从0摆动到0.725V 或者-0.3625摆动到0.3625V?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sherif:

    查看原理图、可以看到输入是交流耦合的

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、关于问题的第二部分、 输入范围、此处提到它支持0.725V 电源。这意味着信号可以从0摆动到0.725V 还是从-0.3625摆动到0.3625V? 绝对输入电压(不是差分电压)是否可以 是-ve 值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sherif:

    由于输入是交流耦合的、因此直流失调电压无关紧要。    

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供的信息、但如果输入信号为单端交流信号且其值为负值、那没问题吧? 根据我的理解、我需要将其转换为差分信号。 在这种情况下、ADC 是否会接受该参数?  

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sherif:

    B0430J50100AHF 是一种平衡-非平衡变压器、可以处理单端到差动转换、并尽量减少失真。  它的输入和输出采用交流耦合、因此 ADC 将处理通过平衡-非平衡变压器的信号。

    此致、

    Geoff