请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:Abaco-3P-FMC160 工具与软件:
我想问一下 Abaco-3P-FMC160 是否支持双极性。 换句话说、它是否可以接受负的交流值?
另外关于输入范围、我们提到它支持 0.8V 电源。这是否意味着信号可以从0摆动到0.8V 或者从-0.4摆动到0.4?
非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我想问一下 Abaco-3P-FMC160 是否支持双极性。 换句话说、它是否可以接受负的交流值?
另外关于输入范围、我们提到它支持 0.8V 电源。这是否意味着信号可以从0摆动到0.8V 或者从-0.4摆动到0.4?
非常感谢。
尊敬的 Sheirf:
TI 不按产品页面上的说明为该产品提供支持。 您需要直接联系 Abaco。 该链接位于下面列出的页面。
https://www.ti.com/tool/ABACO-3P-FMC160
此致、
Geoff