This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DL2500:ADC 和 FPGA 之间的共模电压检查

Guru**** 2949580 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DL2500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1414203/adc12dl2500-common-mode-voltage-checking-between-adc-and-fpga

器件型号:ADC12DL2500

工具与软件:

您好!

我们在设计中使用了 ADC12DL2500、其输出连接到 FPGA (Virtex UltraScale+)。 我想知道 ADC 和 FPGA 之间的共模电压是否兼容。 我们使用的是 VLVDS =1.9V。 我附上了这两个(ADC 和 FPGA)数据表。 请检查并告知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Narender、

    ADC 输出1.3Vdc、并在该1.3Vdc 附近摆动+/- 360mV (720mV diff)。 FPGA 的输入共模为0.3V 至1.425V。 1.3Vdc 在此范围内。 差分输入电压显示最大值为600mVpp、但也有页脚3、这是我不知道的。 您可以在低摆幅模式(LSM)下使用 ADC、它会起作用。

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Chase。