This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD48EVM:自动启动 AFE58JD48 EVM GUI 时出现错误

Guru**** 2923970 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD48, AFE58JD48EVM, TSW14J50EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1411312/afe58jd48evm-an-error-occurs-when-automatically-launching-the-afe58jd48-evm-gui

器件型号:AFE58JD48EVM
主题中讨论的其他器件:AFE58JD48、、、 TSW14J50EVM

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我正在尝试将 AFE58JD48EVM 与 TSW14J50EVM 配合使用。 我按照文档 SLOU521第4.2节所述的步骤 操作、并在 TSW14J50 GUI 中选择 AFE58JD48作为目标 ADC、更新固件后、在引导 AFE58JD48EVM GUI 时遇到错误、显示以下错误消息、顺便说一下、我的操作系统是 win11。

AFE58JD48.lvlib:HSDC Pro Version Check.vi->AFE58JD48.lvlib:Main.lv 出现错误7 vi中的调用库函数节点
可能原因: LabVIEW: 文件未找到。文件位置移动或文件被删除。使用命令提示符或文件浏览器、验证路径是否正确。

我确保软件安装过程一切顺利、并且按照 AFE58JD48-TSW14J50 transition instructions.pptx 第4页中的说明、将固件和其他文件复制到 了正确路径、并且在重新安装之前尝试了多次完全卸载所有 TI 软件工具、但结果没有变化。  最后、我使用另一台 PC 和 Win10重复了安装过程、结果是 AFE58JD48EVM GUI 启动时出现相同的错误、但错误消息发生了变化:

为什么会发生这种情况?

高峰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还注意到 AFE58JD48 EVM 板上的电源芯片 U2和 U10过热至100+摄氏度。 电源芯片的电源引脚对地短路、这是因为 AFE58JD48未完成上电复位过程吗? 如果 AFE58JD48 EVM GUI 正常运行并完成了上电复位过程、电源引脚能否正确连接到负载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否检查这些 U2和 U10的输出电压? 如果这有问题、您应该不会看到预期的输出(3.3V 和1.8V)

    哪个是 HSDC_PRO 和 AFE48JD48 EVM 的安装路径?  预计该文件位于 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments 中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sachin:

    这些 U2和 U10的输出电压 确实不符合预期、由于提供了提示、我们发现了一些 PCB 焊接问题