This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L21:使用 ads127l21分享空闲状态振动测量结果并征求意见。

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS127L21, THS4551, TLVH431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1412952/ads127l21-sharing-the-results-of-idle-state-vibration-measurement-using-ads127l21-and-requesting-opinions

器件型号:ADS127L21
主题中讨论的其他器件: THS4551TLVH431

工具与软件:

嗨、Keith、我上次打您的招呼已经有一段时间了。

我将分享通过下面的电路测得的空闲状态的振动状态。

执行 FFT 时、会得到令人满意的结果、如图所示、但由于低频分析很重要、是否有办法前推此 Hz 部分、

因为 dB 抑制当前在100~200Hz 左右降至60dB 以下?

我希望 DB 抑制以较低的频率继续进行。

我想听取您的意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cheol、您好!

    如果我理解了您的问题、您是否想降低输入信号带宽以进一步降低噪声?  输入抗混叠滤波器设置在高得多的频率下、以衰减 ADC 调制器频率附近大于1MHz 的混叠信号。  所有低频衰减都是由内部数字滤波器造成的。

    您能告诉我 ADS127L21的配置吗?  您使用的输入时钟频率、分频器设置、滤波器选择和滤波器 OSR 设置是多少?   您需要测量的最大输入信号频率是多少?

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我的最终问题如下:

    在 FFT 波形中、在0Hz 时约为70dB、但在100Hz 左右时似乎降至60dB。

    我想将压降从之前的70dB 降至60dB、然后降至50Hz 左右、而不是100Hz。

    (使用 Siemens SCADAS 测量系统进行测试后、我们观察到信号从大约10Hz 开始下降到低于60dB。)


    原因是我们需要精确地观测低于200Hz 频率范围内的信号、这已成为我们信号处理的一项要求。



    为此、我需要采取哪些步骤?

    外部振荡器: 13.1072MHz
    CONFIG2 (0x07)= 0b00101100
    CONFIG3 (0x08)= 0b10000000
    filter1 (0x09)= 0b00000011 (OSR=256)
    FILTER2 (0x0A)= 0b00000001
    CONFIG1 (0x06)= 0b00101110 (high_ref、24位)

    根据我们的条件、计算得出的采样率为25.6kSPS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cheol、您好!

    这是低频噪声、可能是由信号链中的其他因素造成的。   VOCM2缓冲器可能是原因。  您能给我展示一下 VOCM2缓冲器的原理图吗?  另外、请显示基准电路、包括您使用的基准电压。

    我建议将 CONFIG1寄存器设置更改为0b00101111、这将启用所有输入缓冲器并应提供出色的整体性能。

    此外、所示的 FFT 图中是否将 IEPE 传感器上电并连接到输入端?  FFT 测量的基准水平是多少(1mg)?

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面的电路包含一个 VOCM 缓冲器电路。



    下面的电路是与 IEPE 传感器的恒流电源相关的信号调节电路

    s²测量的时间序列数据已转换为 m/μ s 单位、并对其执行 FFT。 ^ FFT 时、将参考值设置为10 μ V (-6)以检查绝对的 dB 水平。



    设置 CONFIG1 (0x06)= 0b00101110的原因是似乎没有使用最后一个缓冲区、因此我假设该缓冲区是设置为1还是0都无关紧要。 是否会有显著差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cheol、您好!

    关于您关于预充电缓冲器的最后一个问题、我预计这在低频时不会产生任何影响。  但是、这在较高频率下会产生较小的差异。  由于您以差分方式驱动 THS4551的 ADC 输入、因此您需要同时启用 AINP 和 AINN 缓冲器、或禁用这两个缓冲器以降低功耗、但同样、只有启用的 AINP 而不是 AINN 在低频下不应产生影响。

    我检查了 EVM 上的低频噪声、它只显示出从10Hz 到100Hz 的噪声增加极小。  您的 ADC+THS4551与评估板几乎相同、因此我认为低频噪声与该部分无关。

    我最好的猜测是来自电流源的噪声、特别是 TLVH431。  不过、跟踪噪声源的唯一方法是禁用信号链的各个部分、然后对每个部分重新运行 FFT、直到确定噪声源。  您应该能够轻松地禁用电流源;只是不要将其连接到传感器并且重新运行您的测试。

    首先移除所有传感器连接、这应该会导致不会将任何内容连接到 IEPE_FFT 网络并重新运行 Signal_Out。  这将为 ADC 和共模缓冲器提供基准。  如果噪声可以接受、请在未连接电流源的情况下添加传感器。  假设噪声仍然可以接受、则连接电流源以确认这是噪声源。

    此致、
    Keith