This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC53701EVM:DAC53701:从器件地址配置

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC53701EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1415222/dac53701evm-dac53701-slave-address-config

器件型号:DAC53701EVM

工具与软件:

您好!

我正在使用 DAC53701EVM、并 尝试更改 DAC (U2)的默认从器件地址。 首选 8.5.2.1.1从器件地址配置   可用状态
   所有步骤的广播地址、是否可以使用 GUI 来实现?

我按照这些步骤操作、但无法使用 GUI 成功配置从器件地址。  

 为了 方便起见、我已复制了从地址配置。

本节提供了为最多四个 DAC 配置 I2C 从器件地址的分步过程。 应用
广播 存储器地址 付出很大的努力。

1.对于所有器件、将 GPI 引脚设置为0b。

2.将 CONFIG2寄存器中的 GPI_CONFIG 设置为111b。  

3.将 TRIGGER 寄存器中的 GPI_EN 设置为1b。  

4.针对需要配置的器件、将 GPI 引脚设置为逻辑高电平。

5.将数据写入 CONFIG2寄存器的 SLAVE_ADDRESS 位字段。 只有 GPI 引脚逻辑高电平的器件才会更新命令中传递的 SLAVE_ADDRESS 设置。 确保同一 I2C 总线上的其余器件在此过程中将其各自的 GPI 引脚设置为逻辑低电平。  

6.切换器件的 GPI 引脚、使编程设置为逻辑低电平。

7.重复上述步骤(1)至(6)、将 I2C 从器件地址编程到总线上的所有器件。

8.将 GPI_EN 设置为0b。

9.将 GPI_CONFIG 更改为000b。

触发 NVM 写入操作

谢谢!

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    您能否共享在此过程中使用的确切寄存器设置和顺序、以便我进行查看?  

    在第 5步中、确保在写入 SLAVE_ADDRESS 字段时将 GPI_CONFIG 位保持为111b。  

    此致!

    Katlynne Jones