This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8694:ADS8694

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8694, ADS8689

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1414435/ads8694-ads8694

器件型号:ADS8694
主题中讨论的其他器件: ADS8689

工具与软件:

我将 ADS8694放入我的其中一个设计中。

输入为双极、范围为-2V 至2V。 并且我使用内部基准4.096V、输入范围设置为0.625 x 4.096=+/-2.54V。

在18位数据输出中、16位根据输入变化而变化。 但随着输入的变化、2个位保持不变。

我不明白这两个位为什么保持不变。

请提供解决方案建议。

根据上次讨论、  

我在此附上2.255mV 和1500mV 输入的原理图和逻辑分析仪图、供您参考。

在逻辑分析仪数据中、通道0是 SDO、通道1是 SCLK、通道3是 SDI。

请告诉我应该将哪些18位视为数据。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Swapnil:

    您能否将/CS 行包含在逻辑分析仪中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    请参阅附加的逻辑分析仪图、其中 CS 线路为通道4、SDO 为通道0、SCK 为通道1、SDI 为通道3、电压为 -0.4960V 和 0.5024V

    请告诉我、我应该将哪些18位视为数据输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么...

     您要尝试将 ADS8689使用哪种模式?  MOSI 上您有3次16位传输、我不明白您在第3次16位传输中传输的数据。  在 MISO 上、看起来 ADS8689正在响应所认为的 NOP 命令、而 SDO 会在第二个16位传输的第一个时钟上启动。  MISO 上似乎也出现毛刺脉冲(@19.5uS)。