This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8684:少量的转换器似乎处于断电或外部 VREF 模式。

Guru**** 2501885 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1404928/ads8684-small-number-of-convertors-seem-to-be-in-power-down-or-ext-vref-modes

器件型号:ADS8684

工具与软件:

问题是、少数 ADC8684电路不会在输出端或 MISO 上的响应中发射 VREF。   我目前正在探索 ADC 是处于断电模式还是外部 VREF 模式。  麻烦,因为这只能被诊断成症状。

当前正在调查初始电源时序(或其他电源特性)是否是问题根源。  此外、我试图证明或证明 ADC 是将* RST/* PD 低电平状态相对于电源电平和斜坡时间的持续时间解释为断电信号。  

我将那些可以正常工作的配置与那些不能正常工作的配置进行比较。  

在有关*RST/*ADC 引脚初始正边沿(由于47k 到 DVDD)以及3.3VDC (DVDD)或5VDC (AVDD)电源的可用性和电平方面、我目前看不到在 PD 和非工作 ADC 状态之间的显著差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Phillip!

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  您是否可以尝试写入和读取寄存器?  您应该也能够执行软件复位。  让我们知道您看到了什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phillip:

    此项目的当前状态是什么?  是否已使一切正常工作?