This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8694:ADS8694

Guru**** 2790545 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8694

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1411912/ads8694-ads8694

器件型号:ADS8694

工具与软件:

我将 ADS8694放入我的其中一个设计中。

输入为双极、范围为-2V 至2V。 并且我使用内部基准4.096V、输入范围设置为0.625 x 4.096=+/-2.54V。

在18位数据输出中、16位根据输入变化而变化。 但随着输入的变化、2个位保持不变。

我不明白这两个位为什么保持不变。

请提供解决方案建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Swapnil:

    您能告诉我们您在哪个(哪些) ADC 通道上看到此行为吗?  如果您可以提供、显示控制线的原理图和范围或逻辑分析仪图将会很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    既然你启动了一个新主题、我将关闭这个主题。