This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC161S997:利用两个 DAC161S997实现4 -20 mA 输出传输

Guru**** 2505325 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC161S997, DAC161S997EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1414361/dac161s997-using-two-dac161s997-for-4-20-ma-output-transmission

器件型号:DAC161S997

工具与软件:

您好、我已经阅读了几个线程、其中介绍了 在共享任何环路线路的同一电路中使用两个 DAC161S997时可能遇到的问题。  

在本例中、我使用下面的电路来传输 pH 值和 电导率。 有两个 DAC 由独立的 LDO 供电。 每个环路都独立于其他环路(观察线不共享)、但 GND 网络由两个电路共享、我不确定这一点是否会导致任何问题。

 对于您提供的电路是否正确或我是否应该在推出原型生产之前进行任何更改的建议、我将不胜感激。

提前感谢

Jesús O.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jesús μ A、


    一般而言、这对我来说是可以的。 对于多个 DAC161S997器件、要记住的一点是确保两个器件的 OUT 引脚相互独立。 低于接地电压的 OUT 电压实际上控制通过器件环路的电流。

    在您的电路中、造成问题的唯一原因是回路电源(右侧是6V 至28V 端子)。 这些电源必须完全独立、没有公共电压。 它们必须是隔离式电源。

    除此之外、我看不到两个器件之间的 OUT 引脚之间有任何其他连接。


    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph:

    感谢您的答复。 环路电源 完全独立、没有公共电压。 那是肯定的。

    那么、两个 DAC161S997器件共享 GND 并不是真正的问题?  在我的电路中、GND 对于微控制器(SPI 总线)和 DAC 是公用的、但环路电源是独立和隔离的。 虽然共享 GND 可能会成为问题、但我很高兴阅读您的答案。 我非常关注这件事、我希望在进行生产之前确定这件事。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jesús μ A、

     

    是的、我认为共用接地不是一个问题。 同样、这些器件的 OUT 引脚必须相互独立、因为这是控制回路电流的电压节点。  

    如果您要测试此情况、我认为您可以将两个 DAC161S997EVM 放在一起并独立运行它们。

    Joseph Wu