This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS122C04EVM:ADS122C04EVM

Guru**** 2778465 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1412607/ads122c04evm-ads122c04evm

器件型号:ADS122C04EVM

工具与软件:

尊敬的 Bob:

非常感谢您以前的帮助。 我能够开始设置并运行,使用 Arduino uno 读取称重传感器输出。 我通过连接以下代码来实现这一点:in0 - exc+、in1 - a-、in2 - a+、com - exc-。

如果两条负载单元输出线都连接到 IN0和 IN1、我想检查是否可以选择使用 ADC 读取负载单元。 我会将 com 连接到 GND、而 exc+直接连接到我的 Arduino 5 v.

我使用正确的命令尝试了该值、结果得到了常量0、没有变化。  

由于设置限制、我提出这个问题。

谢谢!

Eitan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eitan:

    您是否有相关原理图?

    此外、您可能会发现以下应用手册很有用: 电桥测量基本指南(修订版 A)(TI.com)

    它提供了有关电桥/称重传感器测量和示例电路的详细信息。

    此致、

    天使

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angel、感谢您的帮助。 我能够连接和测量、只需更改其中一个跳线、就不会为 IN0提供5V 电压  

    不过、我有一个跟进质询。 虽然我能够使用 Arduino 板连接和读取我的称重传感器、但我无法使用我的定制 PCB 进行连接和读取。 我甚至无法使用 I2C 与 ADC 通信、初始化失败。 您能问一下为什么会发生这种情况吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eitan:

    您的定制 PCB 与之前的设置之间是否存在会导致您无法与器件通信的差异?

    您是否正在使用模拟电源(AVDD–AVSS)作为 ADC 配置中的电压基准选择(因为原理图中的 REFP 和 REFN 悬空)?

    我建议使用逻辑分析仪或示波器来探测 I2C 数字通信线路、以查看数字通信是否出现问题、这可能是您无法与 ADC 通信的原因。

    此致、

    天使