This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S08:带双极电源和接地偏置的 ADS114S08

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1414915/ads114s08-ads114s08-with-bipolar-supplies-and-ground-biasing

器件型号:ADS114S08

工具与软件:

您好!

我对应用节点"热电偶测量基本指南"( SBAA274A、2023年3月修订)中的原理图2.7.1有疑问。

在第2.7章:‘使用双极电源和接地偏置进行热电偶测量’中、我找到了以下电路图:


为什么这里的 REFCOM 输入连接到 GND? 这是电路图中的一个误差吗?

我认为将 REFCOM 连接到 GND 没有意义、原因如下:

  • 根据数据表‘引脚功能'(第4页)、REFCOM 的说明为‘负电压基准输出。 Connect to AVSS'。 此处的 AVSS 为-2.5V。
  • 然后、REFOUT 将比 REFCOM 高2.5V、因此处于 AVDD 的附近。 据推测,这样就不可能再测量它了。

REFCOM 是否应改为连接至-2.5V?

谢谢、Gerrit。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerrit Telkamp:

    您是对的。 无论电压是多少(GND、-2.5V 等)、REFCOM 都应与 AVSS 相连。 这可能只是从一个图像到下一个图像的复制和粘贴错误。

    感谢您指出这一点

    -Bryan