This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5675A-SP:输出顺从范围-违反 AVdd 的后果- 1V

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1414867/dac5675a-sp-output-compliance-range---consequences-of-violating-avdd---1-v

器件型号:DAC5675A-SP

工具与软件:

您好!  

在我们的应用中、我们进行了最坏情况分析、发现输出电压可能会下降到低于针对输出顺从电压的 AVdd - 1建议的水平。 我们使用的 AVdd 为3.3V、分析中的电压预计下降至2.282V、超出了18mV 的指导。  

我的问题是:低于建议电压会有什么后果? 器件是否存在应力风险? 如果我们进入这个区域、我们预计输出会是什么样的? 我们使用它来输出二进制数据。  

谢谢!

Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brandon、您好!

    我们不能保证甚至不能对器件在建议条件之外的工作方式做出评论。  输出很可能会线性和失真方面降级。  在指定的电压范围之外运行会给 DAC 的内部元件带来压力、并可能导致器件的可靠性降低和使用寿命缩短。 我的建议是 将  AVdd 电源电压从3.3V 略微降低到3.28V、这样您的2.282V 将在数据表中处于 AVDD-1V 范围内。  

    谢谢、Chase