This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC08DJ5200RFEVM:如何在不使用 ADCxxDJxx00RF EVM GUI 的情况下设置采样频率?

Guru**** 2644745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1404418/adc08dj5200rfevm-how-to-set-the-sampling-frequency-without-using-adcxxdjxx00rf-evm-gui

器件型号:ADC08DJ5200RFEVM

工具与软件:

我可以通过 TI 提供的此 GUI 在电路板上设置时钟和参数。 但我想知道是否可以在不使用此 GUI 的情况下写入时钟芯片和 ADC 芯片的寄存器、因为我可能需要从 Linux 发送命令。 我也可以使用 FMC+的 SPI 端口。 我看到过用于控制 SPI 源的跳线如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bowei:

    是的、可以通过 USB 控制 ADC 板。您必须与板本身上的 FTDI 芯片进行交互才能控制 SPI 写入。 是的、安装跳线 J19将切换来自 FMC+连接器而不是 USB 的 SPI 信号、请检查 EVM 原理图以查看它在 FMC+上路由到的确切引脚。

    此致!

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不想写入 ADC、因为我不需要这样做。 实际上、我希望与时钟芯片交互、以便我可以设置采样率。 另外、您能否教我如何通过 FTDI 控制 ADC 和时钟芯片? 我没有从评估板指南中找到该教程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bowei:

    您是否以板载时钟模式使用 ADC?

    目前、我们没有任何在 Linux 中通过 FTDI 与电路板连接的示例代码、但我可以提供 Windows 的示例。

    此致!

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、如果您问这个问题、我将使用电路板上的时钟块、而不是提供外部采样时钟。 我来看看 Windows 上的示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bowei:

    以下是通过 Windows 上的 FTDI 访问器件的示例代码。  

    e2e.ti.com/.../example_5F00_control.zip

    蔡斯