This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DL1500:引脚使用和迁移指南

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LM95241, ADC12DL3200, ADC12DL1500, ADC12D1800, LMH6554, ADC12DL3200EVM, ADC12DL2500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1402026/adc12dl1500-pin-usage-and-migration-guide

器件型号:ADC12DL1500
主题中讨论的其他器件: ADC12D1800LMH6554、LM95241、 ADC12DL3200EVM、ADC12DL3200、 ADC12DL2500

工具与软件:

您好!

1)我希望将目前使用 ADC12D1800的设计迁移到新器件 ADC12DL1500。 是否有可用的迁移指南?

2) 在旧器件中、提供了"V_CMO"引脚、先前用作 LMH6554的 VCM 引脚的输入。 这个引脚与它等效?

3) 3)之前、我们使用 DI、DID、DQ、DQD 的所有数据通道与 FPGA 连接。 将端口重命名为 LVDS A、B、C 和 D 后、这些端口如何映射到当前 ADC 的 DI/DID/DQ/DQD?

4) 4) 我们计划保留 LM95241用于远程温度传感。 ADC12DL1500没有问题吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nandini 您好!

    我们没有迁移指南。 但是、您可以查看 ADC12DL3200EVM 的原理图参考(ADC12DL3200对于此系列器件是更快的速度等级、而 PCB 原理图对于 ADC12DL1500和 ADC12DL3200都是相同的)

    该器件没有 VCMO 引脚、该 ADC 的共模为0V 并自偏置。 对于放大器的输入 Vcm、可以将其接地。

    对于每个输入、最多可以使用两个输出 LVDS 缓冲器。 总线 A 和 C 用于输入 A、B 和 D 用于输入 B。请查看数据表第5.11节中的时序图、以了解 ADC 支持的所有不同输出模式的摘要、例如双通道/单通道/多路信号分离器/非多路信号分离器等

    如果需要的话、我会仔细检查一下推荐的温度传感器。

    谢谢!

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    添加更多查询:

    1. 对于当前 ADC、我们以1800/3600的最大频率运行。 如果我们改为 ADC12DL2500、我们可以保留相同的采样频率吗?  

    2. 默认情况下、LVDS 摆幅应为350mV。 但为什么在这个器件中设置为750mV?
    3. 同样、LVDS 的共模电压为1.2V。 但是、为什么上图中提到它是1.9V?

    4. 我想将该 ADC 连接到 VU23P UltraScale+ FPGA。 我正在考虑使用 LSM 模式(350mVpp)将 VLVDS 连接至1.1V。 具有以下 FPGA 特性是否可以?
    5. 对于新 ADC 的输入(INA+/-、INB+/-)、我们将其连接到以下电路的输出。  
      要达到新 ADC 的第13页 VCMI、VID 规格、需要进行哪些更改?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对此有何反应?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nandini:

    DL2500数字接口默认设置为双电流模式、以处理和更大限度地增加数据收集的设置/保持时间。 当跨越较长布线长度和背板的数字布线时、这一点尤其有用。

    为了满足 FPGA 接口要求、您可以选择较低的 LVDS 摆幅。

    其他模拟输入问题、我看到我已在另一篇文章中解答。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rob。

    请您在上面我的原始帖子中确认这一点吗?

    "我们计划保留 LM95241用于远程温度传感。 ADC12DL1500没有问题吗?"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在新主题:https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1406922/iso6720-sensor-for-adc/5387296中回答了最后一个问题、以此结束主题