This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD48EVM:某些通道发生故障

Guru**** 2455300 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5812, AFE58JD48, AFE58JD48EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1414395/afe58jd48evm-some-channels-are-malfunctioning

器件型号:AFE58JD48EVM
主题中讨论的其他器件:AFE5812AFE58JD48

工具与软件:

 我购买了 AFE58JD48EVM 和 TSW14J50模块用于开发。 但在实验中、我发现 AFE58JD48EVM 的通道3、4、15和16无法收集信号、而其余通道是正常的。 这是什么原因呢? 其次、每个通道中都会有大约1至10mV 的直流失调电压(我已经在 LNA 部分中启用了 HPF)。 这是正常现象吗? 原因是什么? 最后、由于我们以前已经实现了基于 AFE5812的数据采集系统、出于我的好奇心、我想知道 AFE58JD48的 LNA 是否通过在 LNA 输出端连接运算放大器来实现用于高通滤波的积分反馈来实现 HPF? 它的 HPF 传递函数 HPF1是否在 AFE58JD48数据表中? 感谢您的支持、期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们不期望这种行为。  

    "你说什么? 它的噪音是否约为0V ? 您是否可以在设备输入端附近探测以检查信号? 我们可以通过这种方法找出 PCB 或器件的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 我今天再次进行了测试。 前面提到的通道3、4、15和16仍然无法工作。 也就是说、仅采集到0V 信号(当然、将会有几 mV 的噪声)。 根据您的建议、我使用了一个示波器在通道3、4、15和16上 AFE58JD48EVM SMA 端口的保留测试点进行测试。 我发现可以检测到输入模拟信号。 目前可以排除 SMA 接口和输入信号的原因。 我接下来应该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以在设备附近探头。 设备附近有一个50欧姆终端。 您可以探测这个点。

    这是非常不可能的,在设备中的几个通道不工作. 您在这些信道的空闲信道与良好信道之间看到的 SNR 是什么? 您可以在高增益/低增益下检查这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我使用示波器测试了 R25 (通道2、正常通道)和 R26 (通道3、故障通道)。 我能够检测到两者电阻器上的输入模拟信号。 关于空闲通道的 SNR、我尝试了低增益和高增益、没有发现故障通道和良好通道之间有任何明显差异。 如果您方便、您可以给我您的电子邮件地址、然后我会将相关的实验结果发送给您。 另外我更关心的是之前提到的 TX_TRIG 引脚应该如何连接到实际开发中的 FPGA 或者其他 AFE 芯片才能正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它到达的电阻器。 接下来、我们将怀疑输入耦合电容器或器件。 如果电容器后有 探测点、您可以在那里探测。

    另一个实验,你可以尝试. 电源电流取决于信号。 因此,对于具有和不具有信号的良好和不良通道(全摆幅),您可以检查电源电流.

    您可以发送邮件至该地址 ultrasound_rx-support@list.ti.com