This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39RF10EVM:外部同步

Guru**** 2930970 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC39RF10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1415715/dac39rf10evm-external-sync

器件型号:DAC39RF10EVM
主题中讨论的其他器件:DAC39RF10

工具与软件:

您好、E2E 专家、

你好。

我们遇到了一个相关问题(我早些时候随意总结)、其中 TI DAC39RF10评估板的同步信号输出端口没有输出我们可以在示波器上找到的信号。 我们也未在 GUI 中看到应该可以选择切换到外部同步输入操作的选项。 在我们尝试的任何配置中、它都不会响应外部同步信号。 您在下面提供的用于从图形发生器获取同步信号的解决方案引用了 GUI 中不显示的选项。 我们希望能够使用外部同步信号将其操作与一些我们已同步的任意波形发生器同步。 您知道我们可能缺少哪一步吗?

此致、

TI-CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请了解此人为谁工作。

    此致、

    Geoff