This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292:如何降低 ADS1292的时钟精度范围

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292, ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1413054/ads1292-how-to-reduce-the-clock-accuracy-range-of-ads1292

器件型号:ADS1292

工具与软件:

您好、TI 专家

我有一位客户有关于 ADS1292IPBS 的问题。

客户正在使用 ADS1292的内部时钟(512kHz)开发 Holter ECG。

内部时钟精度在数据表上的表示方式如下(0.5%)、但实际测量数据的误差大于客户的规格(0.03%)、这会导致问题。

q1)是否可以通过使用外部时钟来减小误差范围?

Q2)使用内部时钟时、是否有办法减小误差范围? (相关 AFE 电路图如下所示。)

Q3)是否可以推荐能够减少外部时钟误差的晶体?

请检查。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grady:

    感谢您发帖。

    可以使用外部振荡器提高 ADC 的精度。 数据表中突出显示的规格仅适用于内部时钟的频率容差、不会反映时钟抖动或其他重要参数。

    注意:ADS1292R 中的 ADC 不直接以内部振荡器频率进行采样。 而 Δ-Σ 调制器以 fCLK / 4 = 128kHz 的频率进行采样。 这种时钟分频使得内部时钟的绝对精度不太重要。 ADS1292R 通常可测量低频输入信号(即近似< 5kHz)。 时钟精度通常不是主要误差源。

    Unknown 说:
    实际测量数据的误差大于客户的规格(0.03%)

    您能否更详细地描述此测试?

    • 向 INP 和 INN 施加的输入电压是多少? 是直流还是交流? 振幅范围是多少?
    • 输入源是什么?
    • 客户是使用高分辨率 DMM 还是信号链输入端的示波器测量施加的信号?
    • 每个测量点采集了多少个样本?
    • 如何配置 ADS1292R? 请提供完整的寄存器设置。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    感谢您的答复。

    我们将与客户核实、并就您提出的其他咨询提供反馈。

    谢谢。