This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08:Vref

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1415164/ads131m08-vref

器件型号:ADS131M08

工具与软件:

您好、TI 专家、

问题1:  如果将时钟寄存器的位6配置为1会物理断开 ADS131M08芯片内的1.2V 内部基准(通过类似机制的开关)?

问题2: 根据数据手册、当使用1.25V 的外部基准时、实际 ADC 满量程范围是1.2V/增益 PGA;而1.3V 基准电压是1.248V/增益 PGA。 我想问一下1.25V 如何对应1.2V/增益、1.3V 如何对应1.248V/增益、手册中没有对其进行介绍。

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wei Yufeng、您好!

    请参见下面的答案。

    1.是的、如果  CLOCK 寄存器中的位6设置为1、则会断开内部电压基准。

    2.对于 ADS131M08、 满量程 ADC 代码以1.2V 为基准、以内部 VREF 为基准、以0.96*VREF 为基准。  

      例如、如果您使用的是

    • 1.25V 外部基准、那么当增益为1时、ADC 输入上1.2V 差分输入电压将为您提供正的满量程代码。
    • 1.3V 的外部基准、那么 当增益为1时、ADC 输入上1.248V 的差分输入电压将为您提供正的满量程代码

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。