This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9219EVM:和 TSWDC155EVM 上电

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS9219EVM, TSWDC155EVM, ADS9219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1415540/ads9219evm-and-tswdc155evm-power-up

器件型号:ADS9219EVM
主题中讨论的其他器件: TSWDC155EVMADS9219

工具与软件:

我最近购买了 ADS9219EVM 和 TSWDC155EVM。

在将 TSWDC155EVM 连接到+5V 和 USB 并启动 GUI 后、仅 LED D16、D17和 D20会亮起。

所有与各种较低电压相关的 LED 不会亮起。   

我按照《用户指南 TSWDC155EVM》(SLAU870 - 2022年3月)中的说明操作、其中第5.1节 EVM 上电说明8个 LED 应开始发光。

请注意、这些说明中的 EVM 图片与我的模块不匹配(请参阅随附的图像)。

我假设通过 GUI 获得的其他误差与视在功率问题有关、缺少低电压:2.5V、1.8V、1.35V、1.2V (无 LED 亮起、在测试点上测量为零)。

我还附加了 GUI 日志。

是否有人有提出这个评估系统的想法?

斯文。

日志-------------------------------------------------------

ADS9219:已选择

18B 捕获

正在编程 FX3...

FX3已编程

断开并再次连接电缆以对 FX3进行编程

#Error:'NoneType'对象没有属性'DownloadFw'

#""、第41行、中

#文件""、第25行、在 downloadFW 中

# AttributeError:'NoneType'对象没有属性'DownloadFw'

#

#

##===== 错误:1、警告:2==== #

密文控制器初始化完成

点击 Program FPGA

正在加载...

未找到带 VID1105和 PID 37185的 USB 设备。

未找到带 VID1105和 PID 37185的 USB 设备。

未找到带 VID1105和 PID 37185的 USB 设备。

未找到带 VID1105和 PID 37185的 USB 设备。

未找到带 VID1105和 PID 37185的 USB 设备。

未找到带 VID1105和 PID 37185的 USB 设备。

正在启动 Sparrow

#Error:'sparrowController'对象没有属性'controllep'

#""、第17行、中

# File "proj_lib\interfaces\mSparrowRegProgrammer_arevo.py"、第331行、位于 sparrow_pwr_on 中

# File "proj_lib\interfaces\mSparrowRegProgrammer_arevo.py"、第318行、位于 sparrow_pwr_on 中

# File "proj_lib\interfaces\mSparrowRegProgrammer_arevo.py"、第134行、位于 FX3_GPIO_write 中

# AttributeError:'sparrowController'对象没有属性'controllep'

#

#

##===== 错误:8、警告:0 ======== #

DUMMY2 -未定义捕获设备

DUMMY2-未找到重置属性

ADS92xx 寄存器映射-未定义捕捉器件

ADS92xx 寄存器映射-未找到复位属性

devInit 运行成功且已加载 DML!!!

##===== 错误:0、警告:5==== #

点击 Initialize ADS98xx

ADS92xx register map -器件寄存器复位。

ADS92xx 寄存器映射-未找到复位属性。 使用 setResetProperty()修复此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sven:

    很抱歉、控制器板的图像不一致、TSWDC155EVM 已更新、但文档中的图片尚未更新。

    为了确保您是否按照 《ADS9219EVM 用户指南》中的步骤进行了操作? 在第3.2.2节中、涵盖了也需要但在 TSWDC155EVM 指南中未涵盖的一些 USB 驱动程序更新。  

    我从图像中注意到的另一点是、您同时有外部电源(J13上的桶形连接器)和 J10上的电缆、如果您计划为此电路板使用外部电源、请仅从这两者中选择一个。 如果这是用于测量目的、请忽略。 我还将注意到、对于 ADS9219EVM、控制器板可以为 USB-C 提供足够的功率、而无需外部电源。  请确保 J2 (位于这些外部连接器旁边)也已相应设置。 图片看起来是采用外部电源的。 因此如果您计划使用外部电源、那么这应该是不错的选择。  

    请告诉我更新/安装 USB 驱动程序是否有帮助、否则我们可以继续调试。  

    此致、  

    Yolanda