工具与软件:
您好!
我们尝试读取具有三线配置的 PT100 RTD。
OU 电路与应用手册 https://www.ti.com/lit/an/sbaa334b/sbaa334b.pdf 中显示的电路相同
我们在两个阶段执行测量:
- 通过激活 IDAC1 (1mA)并读取 AIN1-AIN2来测量 RTD 电阻
- 通过激活 IDAC1 (1mA)并读取 AIN2-AIN3来测量引线电阻(Rlead2+Rlead3)
第一个点(1)给出合理的输出(接地100Ohms)、而第(2)步给出了一个无效的结果:我们看到大约6mV 的压降、它对应于6欧姆的电阻、这至少比引线电阻高一个数量级。
进行进一步检查:
- 引线电阻实际上约为0.6欧姆
- 尽管存在很大的噪声、但使用示波器读取时的偏置电流和电压是正确的
- 通过使用外部偏置源、问题将消失、我们可以获得正确的读数(约600uV)。
您能为我们提供帮助吗?
谢谢!
Marco