This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490:AFE4490:光电探测器中的偏置电压信息

Guru**** 2515870 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1411387/afe4490-afe4490-information-of-bias-voltage-in-photodetector

器件型号:AFE4490

工具与软件:



您好!

我们正在进行与脉动式血氧计相关的研究与开发、并使用您的 AFE4490脉动式血氧计产品。

我们想询问在 AFE4490 (INN、INP)运行期间施加到光电探测器的实际偏置电压。

具体而言、我们希望确认是否在光电探测器的阳极和阴极上施加了0.9V 电压、或者是否两个端子都在0.9V 电压下工作、从而使光电探测器实现零偏置条件。

如果光电探测器在零偏置下运行、这是否意味着 AFE4490只能使用能够在零偏置条件下运行的光电探测器?

提前感谢您。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saeru

    感谢您发送编修,并感谢您发送编修。  

    在 AFE4490中、INN 和 INP 端子均偏置为相同的0.9V 共模电压。

    此致、

    Ryan