This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLA2024:在输入端过压/欠压期间结果值反转

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TLA2024

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1411528/tla2024-inversion-of-result-value-during-overvoltage-undervoltage-at-the-input

器件型号:TLA2024

工具与软件:

我们在差分模式下使用 TLA2024、并注意到、如果输入电压上升至大于 Vcc 或小于 GND、数据输出似乎会反转。  在内部是否存在缓冲器或放大器在过驱动时反转输出的情况?  是否需要在输入端的电路板上安装低 Vf 钳位来防止这种情况?  这是一个运动控制应用、如果数据值突然跳变、则会产生很大问题。

谢谢!

Mike McOlash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    在施加差分信号时、相对于施加在模拟输入引脚上的 GND、实际绝对电压是多少?

    如果在输入引脚上施加的电压低于 GND 或高于 VDD、器件将在建议的工作条件之外运行、这可能会损坏器件或导致意外行为。

    尽管绝对最大状态 GND - 0.3V 和 VDD + 0.3V、但这些只是应力额定值、并不表示器件在这些条件下以及在建议运行条件以外的任何其他条件下能够正常运行。 长时间处于最大绝对额定情况下会影响器件的可靠性

    建议不要在数据表中规定的建议运行条件之外使用该器件。

    此致、

    天使