This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:ADS1220输入阻抗

Guru**** 2782545 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1415591/ads1220-ads1220-input-impedance

器件型号:ADS1220

工具与软件:

你(们)好

  至于 ADS1220的输入阻抗、我在规格中没有找到该参数。 现在、我需要使用 ADS1220来检测 PT1000。 我将在输入端添加一个跟随器、我认为这是必要的、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    李宇、您好!

    很难为输入阻抗指定具体值、因为 ADS1220的输入电流取决于多种因素、包括是否启用 PGA 以及器件的工作温度。  

    阻抗意味着某种动态影响、这些影响可能会在各种运行条件下发生变化。 换言之、阻抗可能会发生变化、而不是像真正的电阻那样具有线性。  

    对于 ADS1220、决定可以更好地以图形方式描述输入电流、以显示 阻抗随温度和输入电压变化的影响。  

    这些图形位于典型特性曲线中(从 ADS1220数据表第12页的图15开始)、并继续到图26:

    请注意典型特性图中启用 PGA 时的图19和20。  此处的信息更清楚地说明了差分输入电流如何在工作条件下变化。  图25和26显示了已禁用和旁路的 PGA。  对于差分 情况、阻抗将非常高、因为除非器件在非常高的温度下运行、否则电流会非常低。

    PT1000应用的 ADS1220的输入阻抗应该不存在问题。

    您可能还会发现以下应用手册中的信息很有用: RTD 测量基本指南(修订版 A)(TI.com)

    此致、

    天使