工具与软件:
我正在使用微控制器对 ADS1299进行编程和控制、目前我已成功读取器件 ID、能够读取/写入寄存器、现在已配置为在所有通道上生成测试信号并在串行端口上绘制。 下面是图形数据的屏幕短接。 我观察到测试信号中没有上升/下降沿。 正确吗? 当前所有数据引脚均开路、以下是我的 CONFIG 寄存器设置:
配置1:96
CONFIG2:d0
CONFIG3:EC
LOFF:0
CH1SET:5.
CH2SET:5.
通道3SET:5.
CH4SET:5.
CH5SET:5.
CH6SET:5.
CH7SET:5.
CH8SET:5.
BIAS_SENSP:0

如果是正确的,需要意见? 或者需要进行任何调整。 我想先确认一下、然后再研究生物信号。
谢谢