This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC60508:采样/更新速率(MSPS)和稳定时间

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC60508
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1415854/dac60508-sample-update-rate-msps-and-settling-time

器件型号:DAC60508

工具与软件:

您好!

我正在为我的应用寻找合适的解决方案、其中我需要 DAC 至少800ksps 的速率。

我知道经验法则是输出采样率只是稳定时间的倒数、作为最大值时、真实情况最差。

查看 TI 产品目录、在<10MSPS DAC 部分下、我看到许多具有1MSPS 且稳定时间大于1us 的 DAC。

例如、我要查找的模型是稳定时间为5us、但给定采样率为1MSPS 的 DAC60508、我可以在产品详细信息中看到。

它应该为1/ 5us = 200ksps

数据表中从未将采样率视为参数。

那么、事实在哪里呢?  

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:  

    您的应用是什么? 你是尝试创建一些像正弦波的波形吗?

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、出于信号处理原因、我需要创建一个40kHz sinevawe、但在一个周期内至少有10个样本。

    因此、我需要400ksps 的更新速率和一点裕量。

    我不明白 TI DAC 的产品细节中采样率是如何计算的、因为我只知道它和稳定时间存在某种关系。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:  

    是否所有8个通道都需要40kHz 正弦波?

    更新速率/采样率由 SPI 频率和稳定时间决定。  当您进行小幅代码更改以形成正弦波时、稳定时间就不太重要。 5us 稳定时间适用于+/-2LSB 稳定带、我怀疑这是您的正弦波的要求。 对于正弦波、我们可以看看 SPI 频率的贡献。 如果您使用的是50MHz SPI 时钟、每个周期10个代码以及每次更新需要24个时钟、则更新速率更接近 50MHz /(24*10)= 208kSPS。  

    如果您确实需要所有通道同时更新、请将该数字除以8、获得26kSPS。  

    此致!

    Katlynne Jones