This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC904:选择 DAC904的 I/V OPA

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC904, OPA891

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1415658/dac904-the-choose-of-i-v-opa-of-dac904

器件型号:DAC904
主题中讨论的其他器件: OPA891

工具与软件:

在我的系统中、DAC904输出50kHz~100kHz 方波以控制光相调制器。

到目前为止使用的 I/V OPA 是 OPA891的牵引级、提供±5V 的电压。

我不确定这种设计是否适合高贵的 照片相位调制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hanlin:

    很遗憾听到您对您的设计不确定。  很遗憾、我们目前没有支持大学项目的带宽。

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Geoff:

    感谢您的答复。

    但我不明白"支持大学项目的带宽"的含义。

    我只想知道是否有合适的 OPA 用于采用50kHz~100kHz 方波的 DAC904输出的 I/V 转换

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hanlin、

    使用 OPA891时、我不会立即遇到问题。  您能在这里分享一个方框图或电路吗?

    由于波形相当慢、OPA891的压摆率不应该是问题。  您能否将输入信号共享到 OPA891?

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alec、

    感谢您的答复。

    我的原理图如下:

    阻抗匹配根据计算得出: e2e.ti.com/.../DAC904-Impedance-Match.pdf

    现在的问题是:

    当±5V 导通时、所有 DAC904数字输入引脚为0、最终输出为:  

    当±5V 导通时、所有 DAC904数字输入均被编程为有效波、最终输出为:  

    我将尝试找到噪声源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hanlin、

    噪声的频率是多少?

    OPA891更喜欢加载大于50欧姆的电阻负载。  您可以尝试将第一个 OPA891的负载 R73设置为150欧姆。  您还可以使用1k Ω 来改进 THD。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复!

    噪声频率约为65kHz。

    以下是 Iout+、Iout-、R73 (50 Ω)处的信号:

    65kHz 噪声似乎来自 DAC904电流输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hanlin、

    这似乎是 DAC904产生的噪声。  您应根据 DAC904数据表和 EVM 检查 DAC904电路、以查看是否遗漏了任何去耦、旁路和/或电源电容器。  我认为 DAC904在正确运行时不会产生该级别的噪声。  OPA891的放大器电路目前似乎没问题。

    此致!

    ALEC