This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3910D065:输入阻抗

Guru**** 2832805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1413418/adc3910d065-input-impedance

器件型号:ADC3910D065

工具与软件:

您好!

我要查找有关缓冲输入的输入阻抗的信息。

此致、

Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    您需要哪些信息? Sparameters?

    通常、 低功耗 ADC 器件(如这类器件)是非缓冲的、具有非常高的输入阻抗。

    但是、我在数据表中看到模拟输入是经过缓冲的。 让我来检查一下设计、马上给您答复。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    是的、S 参数会很好。  我看到它也被缓冲、这正是我提出这个问题的原因。

    谢谢!

    Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    我可以为您快速介绍一些参数。 不过、该测量包括通向 ADC 模拟输入的 SMA 连接器和布线。

    我无法消除这些寄生效应。 我们还没有用于此测量的特定参数电路板。

    我将在几天后报告、因为我需要在实验室中进行相关设置才能收集数据。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    很抱歉耽误你的时间。

    请参阅随附的 Rin 和 Cin 与频率间的关系曲线。

    此致、

    Rob

    e2e.ti.com/.../AIN_5F00_DIFF_5F00_ZIN_2D00_ADC39xx.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持