This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9224R:产品建议

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1416935/ads9224r-product-recomendation

器件型号:ADS9224R

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户想要找到 ADC、要求如下:

采样率:≥2Msps/ch;

2. 16位分辨率

3.5V 电源

4.差分输入

总共5个16通道、因此 ADC 的通道数越多、越好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zoey、您好!

    我们最近发布了 ADS9817 、它满足上述要求。 因此、为了满足16通道要求、只需要使用8个通道和外部多路复用器、或者可能需要使用两个 ADC。

    这适用于哪个客户?其应用是什么?

    此致、
    Josh