This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:关于20GSPS 应用的 IBW

Guru**** 2538590 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1416857/adc12dj5200rf-about-the-ibw-of-20-gsps-application

器件型号:ADC12DJ5200RF

工具与软件:

尊敬的专家:

如果使用2个交错 ADC、则 Fs 约为20GSPS、IBW 是否约为 Fs/2 = 10GSPS?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    有效采样率将是20GSPS、奈奎斯特速率将是10GSPS。 但您将无法对 ADC 带宽之外的信号进行线性采样。 请参阅数据表带宽图(图5-1)、了解 ADC 带宽在8GHz 下开始下降。 这样、您需要实现一些交错校正算法。 我们的建议是确保模拟电路板设计尽可能完美对齐、这应该有助于更轻松地进行校正。

    谢谢、Chase