This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5463:ADS5463 FPGA 选择和 ADC 板材料

Guru**** 2455300 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS5463

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1417110/ads5463-ads5463-fpga-selection-and-adc-board-material

器件型号:ADS5463

工具与软件:

您好!

我想设计 ADS5463定制电路板、但我对几个问题感到困惑。  

EVM 板的材料是什么? 您能否提供 FR-4材料的全名?

此 ADC 是否适用于 XC7Z020-1CLG484C 或  XC7A35T-2FGG484I?

我的采样率是200兆次采样/秒、但由于奈奎斯特定理、我选择了500兆次采样/秒。

 

感谢您的反馈。  

祝你度过美好的一天!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ceyhun:

    我们无法提供准确的电路板材料、但任何标准 FR4-370材料都适用于高达2GHz 的信号。 我没有 FPGA 的规格、也不做任何评论、只是确保 FPGA 可以接受1.2VDC 的 VCM 和375mVpp 的差动摆幅。 通常、这是大多数 FPGA 接受的值、但您仍应确认。

    谢谢、Chase