This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62088:数字改变输出电压

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62088, TPS628303, TPS62868

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1416813/tps62088-change-output-voltage-digitally

器件型号:TPS62088
主题中讨论的其他器件: TPS628303、 TPS62868

工具与软件:

尊敬的论坛

我将设计用于加热器单元的电源转换器。 我正在将其设计为能够更改加热器的功率级别

所以我加入了一串电阻器、以数字方式控制转换器的输出电压。

具体思路是、在两个晶体管关闭的情况下、加热器的功率为50%、在 Q15开启的情况下、功率为75%

和100%功率、Q16开启。

这种电压改变方法是否可取? 或者它是否会给稳压器带来稳定性问题?

另一方面、稳压器将始终加热器、因此 建议使用 TPS62088AYFP 而不是62088

如果对此设计有任何指导、我们将不胜感激

好的

Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ignacio:

    这种电压改变方法应该起作用。 但我们尚未对其进行测试。 此应用手册可能会对您访问 https://www.ti.com/lit/an/slyt777/slyt777.pdf 有所帮助

    TPS62088还需要前馈电容器、请参阅 数据表中的第9.2.2.3节。 前馈的值取决于下电阻分压器的值、因此 TPS62088可能不是最佳选择。 您可以查看新一代器件 TPS628303。 如您所述、FPWM 选项会很有用、因为它可以在关闭晶体管时更快地将输出电压从高电平变为低电平。

    我们还有一些部件,如 TPS62868 (www.ti.com/.../tps62868.pdf ),其输出电压可以通过 I2C 更改。

    此致、

    Varun