This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE11612-SEP:ADC SNR

Guru**** 2455300 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE11612-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1416016/afe11612-sep-adc-snr

器件型号:AFE11612-SEP

工具与软件:

您好!

我正在寻找 AFE11612-SEP 内部集成的 ADC 的噪声或 SNR 规格。 数据表似乎缺少此信息。

谢谢!


- Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    我将对此进行探讨、然后回复给您。

    谢谢!
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    我们没有此器件的准确测量值、但我们从该器件借用了 ADC 中的数据。 该 ADC 的 SNR 为85dB。  

    谢谢!
    Erin