This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M04EVM:直流阻断滤波器

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1417516/ads131m04evm-dc-blocking-filter

器件型号:ADS131M04EVM

工具与软件:

我只想澄清一下、直流阻断电容器是一种数字低通滤波器? 这些数字表明:

我的问题是、系统中的哪个点是实现直流阻断。 例如、在图8.8中、PGA 就是输入 AIN0P 吗? 是在 PGA 之后但 ADC 之前吗? 它是否作为相移和数字滤波器的一部分执行? 数字反馈是否会下拉+/-输入上的输入电压? 等等

我的目的是消除以最大增益进入系统的信号的直流失调电压。 我的信号在 AINOP 和 AINON 上都有较大的 DC 偏移。  增益为128的 Vmax 为1.2V/128=0.009375V (9.375mV)和-1.3V/128=-0.01015625V (-10.15625mV)。 可以补偿多大的直流电?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 华莱士、

    这是高通滤波器、如所连接的数据表中所述。 直流滤波器是在增益和偏移校准块之后实现的。 该滤波器主要 用于消除任何系统性失调电压或低频噪声。 您提到的直流漂移 听起来像是共模电压、在下图中、直流漂移是否与 VCM 类似? 如果是、电压电平是多少?

    BR、

    戴尔