This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4950EVM:有关 AFE4950EVM 的问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1417880/afe4950evm-question-about-afe4950evm

器件型号:AFE4950EVM
Thread 中讨论的其他器件:AFE4950

工具与软件:

尊敬的 TI 工程师:

我现在研究了 AFE4950评估套件、但收到附件中的一些问题。 您会 检查并提供建议吗?

问题1: 评估套件中提供了以下9引脚电缆。 有什么用?

问题2:评估套件中未提供用户指南中提到的10引脚扩展电缆下方的 BTW。 请提供建议。

谢谢!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    感谢您提醒我们注意这一点。 EVM 可能附带了错误的电缆。 请给我们几天时间来确定纠正此错误的最佳方法。 我将关闭该主题帖、然后离线与您联系。

    此致、

    Ryan