This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80501:单通道、I2C 输入、0至3V3 DAC、具有3V3电源

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC80501, DAC63001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1416159/dac80501-single-channel-i2c-input-0-to-3v3-dac-with-3v3-supply

器件型号:DAC80501
主题中讨论的其他器件: DAC63001

工具与软件:

您好!

我需要一个可以将0摆动至3V3的 DAC、并且我的电路中仅具有3V3电源。 查看 DAC80501。 它有一个2.5V 内部基准并且数据表显示"这些器件包括一个2.5V、5ppm/°C 内部
基准、提供1.25V、2.5V 或5V 的满量程输出电压范围。"

我可能可以使用运算放大器将2V5升压至3V3、但那将增加额外的噪声和复杂性。

是否有任何12至16位范围可实现0至3V3的精密 DAC?

此器件能否输出3V3?

此致、

CAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CAN、  

    可以使用 DAC63001。 它具有内部1.21V 基准、具有 x1.5、x2、x3和 x4增益选项。 如果使用 x3选项、您将获得0V 至3.63V 的输出范围。 输出将在3.3V 时饱和。  

    该器件还使您能够使用 VDD 作为基准、因此如果您的电源噪声较低、也可以获得0V 至3.3V 的输出范围。  

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katlynne、

    感谢您的答复。

    出于供货问题、我们在 DAC80501上使用了外部基准来获取0-3V。

    此致、

    CAN