This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3683EVM:TSWDC155EVM 是否支持它?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3683EVM, TSWDC155EVM, DATACONVERTERPRO-SW, TSW1418EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1416020/adc3683evm-is-it-supported-by-tswdc155evm

器件型号:ADC3683EVM
主题中讨论的其他器件: TSWDC155EVMDATACONVERTERPRO-SWTSW1418EVM

工具与软件:

您好!

请注意、TSWDC155EVM 是否已经支持 ADC3683EVM?

将 ADC3683EVM 与 TSWDC155EVM 连接时、当前版本的应用 DATACONVERTERPRO-SW (https://www.ti.com/tool/DATACONVERTERPRO-SW)是否允许我从 ADC 采集样本? (请注意、应用程序的网页上未提及 TSWDC155EVM、但下面链接的讨论线程表明可能已经提供了支持)。

通过使用此应用、在考虑65 MHz 的采样频率、18位分辨率、禁用抽取并同时采集两个通道的情况下、可以记录多长时间信号(或多少样本)?

此外、是否还有任何其他 FPGA 板可用于评估 ADC3683EVM? 您是否为此 FPGA 板提供用于连接此 ADC 的 IP 内核?

请注意、此问题与以下问题有关:

谢谢、此致、

Ondrej