This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4500EVM:寄存器配置文件(.cfg)导入错误

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1416236/afe4500evm-register-configuration-file-cfg-import-error

器件型号:AFE4500EVM
Thread: AFE4500中讨论的其他器件

工具与软件:

你(们)好

我刚刚使用 AFE4500EVM 尝试了 PPG 数据。  

我使用 AFE4500_AFEv3.3.xlsm 生成.cfg 文件 Register_Generation_、  

并导入生成的 cfg 文件。  

导入过程 失败。  

你能给我建议一下折返错误消息吗?

导入错误--------------------------------------------------------

确保 D:\… \AFE4500_Settings.cfg & D:\.... AFE4500_FIFO_SEQ.cfg

可用并且不会在超出范围的任何其他应用程序索引中打开

..................................................................................................

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Junil:

    感谢您发帖。

    我将查看该错误消息并尽快回复您。 由于此器件受 NDA 支持、我将通过直接电子邮件与您离线联系。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我只是找出了问题是什么。  

    此错误是由我们公司的 电子文档安全政策造成的

    我通过 针对.cfg 文件的异常安全策略解决了安全管理器的此问题。  

    非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Junil:

    很高兴您解决了这个问题。 感谢您的关注。

    此致、

    Ryan